This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8329:ADS8329接地SPI

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/584686/ads8329-ads8329-grounding-spi

部件号:ADS8329

你(们)好

我有一个关于ADC接地的问题。

我制造一个PCB板,包含输入信号,信号调节,一些LDO和一个ADS8329。(ADC ADS8329模拟段工作于5V,而DIGIATAL段工作于3V)。

我想将 具有 SPI的主板上的ADS8329连接到评估微控制器。 主板旁边有LDO稳压器(8v至5V)的微控制器板电源。评估主板上有一  个LDO (5V至3V)和ADS8329数字段电源,具有此3V电源。

我将带 电线的3V导轨连接到 PCB上的ads8329,并 将SPI 信号连接 到ADS8329数字段。

我的问题是,如果使用 一 根导线将GND评估板连接到我的主板...接地是否足够??

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,礼萨

    您应该将微控制器板GND连接到ADS8329 EVM GND。 使用较小的粗线将GND连接到两个板上,以最大程度地降低迹线电感和电阻。 根据哪种ADC采样频率,输入信号的频度,SPI/GND上的电线长度等,性能会有所下降

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回复。
    是否可以发送一些文档(我的主板PCB图和...)以获取更多指导?
    此致