This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 视频解码器和应用处理器

Guru**** 2929250 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5146, TVP7002, TVP5160, TVP5150, TFP401, TVP5147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583876/video-decoder-and-application-processor

主题中讨论的其他部件:TVP5146TVP5147TFP501TVP5160TVP5150TFP401TVP7002

大家好,

我正在寻找 一种解决方案,基本上是一个Wi-Fi发射器,它可以将压缩的视频传输到接收器。

发送器的输入应支持以下所有项。

·HDMI
·DVI
·VGA
·分量视频
·S视频

有些视频解码器(TVP5146) 支持模拟输入。 但对于数字 ,我找不到支持HDMI或DVI输入的处理器。

我的要求,有人能建议支持 模拟和数字输入的解码器,并将其解码为通用输出 格式,这样我就可以输入到应用处理器,以便通过Wi-Fi进行压缩和传输。

此致,

Vinoth Sekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是,TI没有多格式视频解码器。

    最接近的是用于PAL/NTSC的TVP5150/TVP5147/TVP5160,5147,用于5160用于模拟RGB/YPbPr的TVP7002和用于DVI的TFP401/TFP501。 我们没有HDMI或Display Port接收器。

    巴西,
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Steve,

    请推荐使用低成本的应用程序处理器来压缩视频并通过Wi-Fi发送。

    此外,该处理器还支持 TVPxxxx和TFPxxx作为视频输入。

    此致,

    Vinoth Sekar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是,这不是一个简单的问题,答案取决于视频分辨率,压缩格式,颜色格式和大量其他因素。

    我对不同的处理器功能不太了解,您可能会在支持OMAP和/或达芬奇处理器的论坛中得到更好的答案。

    巴西,

    Steve