This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J50EVM:固件源代码可用

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/584874/tsw14j50evm-firmware-source-code-availabiliy

部件号:TSW14J50EVM
主题中讨论的其他部件:ADC12J4000, TSW14J56EVM

您好,

固件的完整源代码(位流和C代码)是否可供客户使用?

我想以全速读出ADC12J4000 (最好),并查看 TSW14J50或 TSW14J56。 但是,我有点担心这种硬件是否易于操作以用于进一步的应用,或者它是否由于板上的低端FPGA而基本上仅限于捕获功能? 我基本上想对4GSPS数据流进行一些数据处理,通过SPI发送数据。 我和我正在寻找一种经济实惠的解决方案来实现这一目标。

此致,Rolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rolf:

    TSW14J50源代码未公开发布。

    TSW14J56固件发布在TI.com上的TSW14J56EVM产品文件夹中。  您可以在"立即订购"部分下载此文件。

    对于全采样速率的ADC12J4000,吞吐量为12b x 4Gsps = 48Gbps。  我们的捕获卡都无法如此快速地传输数据。  大多数SPI接口的运行速率仅为100Mbps -您需要非常宽的SPI总线来执行此操作。

    TSW14J56上的FPGA实际上是一个相当高端的Arria V GZ。  但是,您可能仅限于IO选项。  如果您想要更好地访问来自JESD204B IP的数据,我会考虑FPGA供应商提供的平台,该平台可能具有可用的光纤和PCIe端口。

    您是否需要所有4Gsps,或者您的信号是否为较小BW,您可以使用小数点功能将输出数据速率降低至与信号BW更一致的程度?

    肯