This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:80sps时的共模和正常模式抑制

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583686/ads1232-common-and-normal-mode-rejection-at-80sps

部件号:ADS1232

规格表列出了在10sps时50和60Hz的极好共模抑制,但80sps没有。 我还想知道-在较高采样速度下,50和60Hz的抑制是什么? 是否有可用的图形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    欢迎参加论坛!  ADS1232使用sinc4数字滤波器,滤波器槽口将以数据速率和数据速率的倍数显示。  ADS1232数据表第16页上的图31 显示了该行为。  由于50和60 Hz是10 Hz的倍数,因此在10sps时,您将看到50和60 Hz的槽口。

    80sps时会出现相同的滤波器行为,但现在的槽口为80Hz,是80 (1.6024032亿 Hz等)的倍数。  因此,50/60 Hz在 数字滤波器的通道带内。  响应与图31 (a)相同接受x轴现在将在相应的值801.6024032亿 Hz等处显示槽口。   对于80sps, 50/60 Hz的抑制极少或没有。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息。 是否有任何技术可以在该芯片的较高采样速度下提供50/60Hz抑制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    您可以应用 外部筛选。  外部滤波器的问题是传感器输出发生任何变化时的模拟稳定延迟,截止频率低到50/60 Hz滤波有效的程度。

    由于噪音也随着数据速率的增加而增加,您是否有特定的原因需要以80sps的速度运行?  这是称重传感器应用程序还是其他类型的测量?

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    感谢您回复我。 这是一个称重传感器应用程序,我正在尝试尽快修复。 由于称重传感器的稳定时间通常较长,因此我希望通过在此期间采集样本并使用这些值计算最终静息值来获得更快的修复速度。

    在没有50/60Hz抑制的情况下,如何以更高的采样率使用此ADC? 这对我来说是一个新的设计领域-我认为 空调嗡嗡声的噪音影响非常大。 它的重要性如何?在采样率较高的情况下,我如何减轻它的影响? 物理屏蔽是否足够? 我认为测量电缆也需要屏蔽吗?

    谢谢!
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    最初,您询问了80sps时共模和正常模式拒绝的问题。  我应该说,10个和80个sps的共模抑制将是相同的。  正常模式因窦性滤过槽而异。

    线路循环噪声可能很明显,如果可能,应在ADC之前消除。  问题的最大根源在于称重传感器 电缆,因此您应使用正确端接的屏蔽电缆。  同时请记住,在80sps时,噪音会显著增加,并且由于转换噪音,分辨率会下降,因此线循环噪音可能在转换噪音的水平范围内。

    另一种方法是在重量稳定时以10sps运行,但如果重量改变(通过特定数量的代码) ,则将速度调整为80sps,当代码波动开始稳定时,切换回10sps。  这有助于相对于数字滤波器(sinc4)的刻度稳定,但允许在测量时进行线循环抑制。  要实现此功能 ,您需要创建一个专门用于完成此任务的算法。

    此致,

    Bob B