This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:THS8136是否可以重新找到THS8134 (已过时)?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: THS8136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583883/webench-tools-ths8136-could-repalce-ths8134-obsolete

主题:THS8136中讨论的其它部件

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,先生。

THS8136可能会重新存放THS8134 (过时)? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    菲利普


    我已将此帖子移至支持THS8136的传统视频转换器论坛。 我想你可以在这里找到答案。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该可以使用THS8136,但我建议您在制作大量产品之前先试用一个。

    巴西,
    Steve