请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TVP5160您好!
只是想知道,是否有办法将BT.656从TVP5160转换为模拟,即PAL/NTSC适合电视?
反向过程有很多解决方案,但没有满足我的需求的结果,除了DaVinci,它将其作为补充功能。 这有点奇怪...
作为一个也可接受的选项,以任何其他管理器来表示它,适合通过电视或PC (USB,dv,以太网0_o)进行捕获
当然,最简单的解决方案值得赞赏。 我不是一个大手好手,我甚至不确定我是否能成功地处理TVP5160… :-))))