This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580545/afe4300evm-pdk

主题中讨论的其他部件:AFE4300

您好,先生/女士

我正在使用AFE4300 EVM PDK套件进行主体成分测量,我对此有一些特别之处。

1.在AFE4300设备GUI中,时钟频率为1.024Mhz。haw该频率在电路中偏离?

2.在AFE4300设备GUI中,在设备配置- BCM中,控制为什么FB0的IOUT0终端,FB1的IOUT1终端,VSENSE1终端到 +刻度盘。 以及–刻度盘的VSENSE0终端连接到–刻度盘?

3.在AFE4300中,设备GUI -在ADC控制中,如果我们选择 了FWR模式,则会完成haw连接?如果我们选择了I/Q模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在SBA202 pdf Ω Ω 中,在3.2 1节中,第一个网络是电阻性的(500 μ A和1005 μ A),第二个网络是一个系列RC网络, 第三个网络是一个并行RC网络,与一个串联RC网络,用于冲击测量,我的问题是在阻抗测量期间,该网络在AFE4300evm PDK套件中的连接位置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,***,

    以下是我的答案,
    1) 1.024MHz的CLK频率由MMB3主板的MSP430产生。 您也可以选择提供外部CLK。
    2)您需要两个端子来注入电流(即 IOUT)和两个端子,用于感应整个身体形成的电压(例如VSENSE)。 您可以选择将任何IOUT连接到FB0或FB1。 同样,您也可以将任何VSENSE连接到SENSE放大器的+或-端子。
    3)对于FWR模式,将旋钮连接至"BCM AFE I"。 在IQ模式中,您需要两个测量值,首先“BCM AFE I”表示实成分,“BCM AFE Q”表示虚成分。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SBAA202中显示的阻抗网络仅供参考。 它们从外部连接到EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HAW将外部阻抗网络连接到套件? 在试剂盒中的什么位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要有关IOUT0连接到FB0和IOUT1连接到FB1和VSENSE0到正极和VSENSE0到负极刻度盘的原因的信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在一个PDF中,我看到AFE4300 EVM PDK允许选择人体上的六个不同点以注入电流,套件上的六个点可用,那么我们选择的六个点中有哪一个点,为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Archana,

    您可以使用J83/J36连接外部阻抗网络。

    在6个IOUT引脚中,您需要两个引脚将激励电流注入主体。 这就是为什么一个连接到FB0,另一个连接到FB1的原因。 您可以将任何IOUT连接到FB0/FB1。 激励电流如下:FB1 >> IOUT引脚>>主体>> IOUT引脚>> FB0。
    由于有6个IOUT引脚,我们可以在主体的6个点处注入电流。 但是,如果您想要在单点注入,请将电极连接到特定IOUT并选择该IOB1,同时选择另一IOUT作为电流的返回路径,并将其连接到FB0。

    此致,
    Prabin