This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7564:LDAC引脚的用途/应用

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583577/dac7564-the-purpose-appication-of-ldac-pin

部件号:DAC7564

您好,

我想问您以下有关DAC7564的“LDAC”的问题。

Q1)目的

此LDAC函数的用途是什么?哪个应用程序将使用此函数?

问题2)如果LDAC引脚被拉至"H"级,而不是"L"(GND)级(如果不使用),会发生什么情况?

感谢您的支持。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takumi:

    感谢您的查询。

    LDAC的功能可在数据表的第31页中找到;它用于从数据缓冲区将数据加载到数据寄存器中,换句话说,使输出反映编程数据。 可以同步或同步完成,如此处所述。

    根据数据表,如果未使用LDAC引脚,则应将其连接至GND。 但是,由于它是正缘触发的,我认为如果你把它拉高一点,就不会有问题。 但这种情况未经测试。 因此,无法保证结果。

    我只是想知道为什么你需要把LDAC拉高。

    此致,
    Uttam
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam-san,

    感谢您的回答!

    我明白了。

    这是我的客户提出的问题。

    我将要求客户 将LDAC引脚绑 定到GND。

    此致,