This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7750:数据表错误

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/584249/dac7750-datasheet-error

部件号:DAC7750

在DAC7750数据表 中,SBAS538B–2013年12月–2016年6月修订表7.3 建议的工作条件中,它表示:

回路顺应电压最小4.95V 最大5.05 V

参考输入电压标称30 μA

这显然是错误的,但它应该读什么?

MU估计值为

参考输入电压最小4.95V 最大5.05 V

参考输入 电流 标称30 μA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    很棒的收获!  感谢您提请我们注意此事。  查看数据表后,我相信您的怀疑是正确的,位于"推荐的工作条件"中的这一片段应指参考输入电压和参考输入电流。  参考数据在数据表第7页的"外部参考输入"下重复进行比较。

    这是我们将在未来的数据表更新中讨论的问题。

    此致,

    马特