This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P29:数字化数据中的跳转

Guru**** 2913850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583952/ads62p29-jumps-in-the-digitized-data

部件号:ADS62P29

您好,

我在另一篇文章中提出了这个问题,但由于这篇文章的开头是不同的主题,所以最好在另一篇文章中再次提出这个问题。

当差分正弦信号连接到其中一个通道时,我在脉冲模式下(100MHz,400+个周期)向ADC发送了采样时钟。 我注意到重建波中偶尔会有跳跃,这也发生在另一个频道上。 跳转总是在同一时间发生。  我想知道是否有人知道为什么会发生这种情况。 谢谢。

林美  

e2e.ti.com/.../7411.8713.ADC_5F00_Sine.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林美

    如果样本时钟与模拟输入不一致,则这是可以预料的。 当您突发采样时钟时,实际上在时钟未运行期间缺少采样。 当时钟再次开始运行时,根据输入信号的相位,您可以看到从无跳到最大跳数的任何地方。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    谢谢。  我们用这种方式已经有一年多了,这个问题最近才出现,我们以前没有这个问题。 其他一切都是一样的。 它是否可能来自ADC芯片? 我想问,因为我们有备用ADC芯片,我们可以替换,您是否建议这样做?

    林美