This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121C021:寻求PVDD 1.8 ADC解决方案建议

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC121C021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/582466/adc121c021-asking-for-the-pvdd-1-8-adc-solution-recommendation

部件号:ADC121C021

大家好,
客户希望使用ADC121C021。 但是,PVDD来自2.7~5.5V。
客户需要1.8V PVDD解决方案。
您能否推荐正确的解决方案?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,SHH

    我正在脱机处理此查询。 我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢,顺祝商祺
    Abhijeet Godbole