This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS1293EVM:如何在ADS1293 EVM中通过SDO PIN读取数据

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/584054/webench-tools-ads1293evm-how-to-read-data-through-sdo-pin-in-ads1293-evm

部件号:ADS1293EVM
在“线程: ADS1293”中讨论的其他部件

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

先生,我在ads1293软件中获得了心电图波形。但 我的工作流程 是连接mct2e隔离器。从ads1293evm中提取数据。如何从sdo pin读取数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rakesha,

    请注意,我们不建议您将ADS1293 EVM用作最终应用程序的一部分,因为我们尚未授权其用于最终应用程序。 它仅用于评估ADS1293的性能和功能。

    如果需要ADS1293 SPI接口的详细信息,可以在 ADS1293数据表中找到这些信息。

    Brian Pisani