This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:在GUI界面中无法识别电路板

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583509/dac38rf82evm-board-not-recognised-in-the-gui-interface

部件号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他部件: TSW14J56EVM

大家好,

我在使DAC38RF82EVM正常工作时遇到问题。 我正在按照快速入门下提供的DAC38RF8x-EVM用户手册中的指导进行操作。 我无法通过USB接口连接到GUI中的EVM板。

可能存在哪些问题?

此致,

SAAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saad,

    尝试卸载PC上的任何FTDI驱动程序,然后重新安装。   您使用的是哪个版本的Windows?

     

    下面是有关执行卸载和重新安装的说明:  

     

    exe文件在软件安装过程中安装FTDI驱动程序。 如果在连接USB电缆和之后

    Windows将主板列为"未知设备",这可能是由于FTDI驱动程序损坏所致

    安装在计算机上。 在使用同一台计算机进行接口连接的情况下会发生这种情况

    使用FTDI驱动器的以前产品。 在这种情况下,建议用户下载并安装

    http://www.ftdichip.com/Support/Utilities/CDMUninstaller_v1.4 .zip上的FTDI实用程序

    使用此实用程序的帮助文件可在以下位置找到:

    http:/www.ftdichip.com/Support/Utilities/CDM_Uninst_GUI_Readme.html

    用户需要使用以下十六进制值来卸载FTDI驱动程序的以前版本:

    供应商ID (VID):0403

    产品编号(PID):6010

    删除此PID和VID的驱动程序后,重新连接TSW140x USB电缆并检查是否

    TSW140x端口在设备管理器中正确列出。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../FTDI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用Windows 10。 在此之前我没有安装任何FTDI驱动程序。 问题是,当我将两个板(TSW14j56EVM和DAC38RF82EVM)中的任何一个连接到PC时,在“设备管理器”中看不到任何新器件。 可能是我错过了一些非常基本的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saad,

    此GUI可能无法在Windows10上运行。 您是否可以尝试安装驱动程序并查看发生了什么情况?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于设备管理器中没有可执行文件,也没有列出设备,因此我无法安装驱动程序。 GUI与Windows 7或Vista的兼容性如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想补充一点,当J11上有5V电压时,TSW14J56上的5V_In状态LED (D5)亮起,而SW6关闭,但当我打开SW6时,LED (D5)熄灭。 此外,当我测量J11上的供电电压时,它实际上是4.86V,而不是5V。 电流消耗(0.75mA)小于电源限制2mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saad,

    没有exe是什么意思? 您使用的是此GUI的最新版本吗? 可从以下链接下载。 这适用于Windows 7。

    此致,

    Jim

    txn.box.com/.../wvkheh35nhdvgnfli8rt1e3ho0uycn9b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    感谢您的回复。 问题是我没有足够的电流供应给任何一个板以供他们工作。 我将电流限制更改为大于2A (而不是2mA),它们都被自动检测到。 两个主板的GUI也运行良好。