This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8332:ADS8332 POR与硬件重置-设备Get' s卡住。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583858/ads8332-ads8332-por-vs-hw-reset---device-get-s-stuck

部件号:ADS8332

您好,我有一个问题,即我的设备在某种程度上被卡住 ,假设这是由于某些 设备出现这种情况 ,电源电压随机下降,违反了开机顺序。  结果是,器件总是发出相同的ADC值,甚至重新编程也不会改变任何内容。  为了解决此问题,我想知道硬件重置是否可以解决此问题。   由于很难重现此问题,至少硬件重置的反馈将使设备处于与重启设备时的POR相同的状态。  

请您确认吗?  您是否会考虑任何其他方向来解决这个问题,并且可能性很高?

此致,Bertram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bertram,您好!

    ADS8332要求模拟电源(VA)先于数字电源(VBD)供电。  在此设备中,建议的工作条件要求VBD不得超过:(VBD < VA +0.2V)。

    电源建议顺序(第44页数据表)提到VBD不应超过模拟电源电压(VA)。  如果ADC的模拟和数字接口电源不是由单个电压源生成的,建议打开模拟电源并等待其达到最终值,然后再打开数字接口电源。  此外,在通电过程中,应用于模拟输入引脚和数字输入的电压不应超过VA和VBD上的电压。 最佳做法是在通电后,在两个电源都稳定后发出硬件重置。

    在工作台上,如果未遵循建议的电源通电顺序,或者通信中断, 则设备会在硬件重置后恢复,而不会出现问题。

    您提到很难在您的系统中重现该问题; 但是,如果您偶然能够在电源中断时捕获VA,VBD的示波器图(捕获正时/斜坡速率和掉电状态的电压级别),我们可以尝试在工作台上重现并验证重置行为。

    谢谢,此致,

    路易斯