This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:输出电压

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583476/dac7760-output-voltage

部件号:DAC7760

关于0-10V至+/-10V的输出电压控制:

根据表7设置输出范围。

修改Rg1和Rg2的值,如图97所示。

是否有任何其他机具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    豪迪京泰

    图97中的插图是典型PLC电流和电压输出的通用插图,并代表了DAC7760器件中集成的电路的简单模型。

    如您所指出的,表7显示了指定范围位值的相应电压/电流范围。  要选择特定范围,只需将该位编程为所需的范围值。  对于+/-10V范围,范围位应编程为"011"。

    此功能以及与VOUT输出的特性响应相关的其他功能可在控制寄存器0x55中配置。  然后,"OUTEN (输出)"位应设置为'1'以启用VOUT。

    此信息可在数据表的第40页中找到。

    如果您的问题得到了解答,请告诉我。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 用户只需在DAC7760中进行设置,而无需注意外部电位计,这种操作更容易。 否则,电路将变得复杂,以便实现电阻器调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingtai:

    我很高兴我能提供帮助:) 您说得对,这些设备包含许多不同的功能,使它们与独立PLC设备不同。 这些特性包括多个电流和电压输出范围,内部5V参考,内部4.6V电源输出,各种报警功能以及在广泛的温度范围(-40C至125C)内的正常操作。

    如果您有任何与设备相关的问题,请告诉我。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。