This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1252:Ads1252接口K型热电偶

Guru**** 2924800 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1252, ADS1220, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583259/ads1252-ads1252-interface-k-type-thermocouple

部件号:ADS1252
线程中讨论的其他部件: ADS1220ADS124S06REF5020REF6025

您好,先生,

我有ADS1252 ADC。

我想直接将  K型热电偶 与ADS1252连接起来!

 此 测量是否有应用注释,示例代码可用?

谢谢你

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sreerama,

    欢迎来到我们的论坛。

    您希望使用ADS1252进行热电偶测量的具体原因是什么?
    我之所以提出这个问题,是因为我们的产品组合中有许多ADC,它们提供了更高级别的集成,从而简化了热电偶测量的实施。
    使用ADS1252,您需要外部电压基准,时钟以及最可能的输入缓冲器来实现热电偶测量。
    ADS1220或ADS124S06等设备集成了所有这些功能。 意味着它们或多或少是单芯片模拟前端解决方案。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    感谢您的回复。

    在ADS1252数据表中,我发现下面推荐的应用中,其中提到了直接T/C测量??。 因此,想要对类似的应用程序使用相同的应用程序?? 是否存在任何(输入阻抗)问题?? 您为什么推荐候补?

    ADS1252-应用


    ●心脏诊断
    直接热电偶接口
    ●血液分析
    ●红外高温计
    ●液相/气相色谱
    ●精密工艺控制

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sreerama,

    不会,在热电偶应用中使用ADS1252完全没有问题。 正如我前面提到的,您只需要在它周围有很多外部电路。 实际上,您可能还需要ADS1252前面的增益级来放大小型热电偶信号。

    在我们的新型设备中,我们集成了所有这些功能(PGA,缓冲器,电压参考,振荡器,提供50Hz和60Hz抑制的数字滤波器等),使客户的热电偶测量工作更加轻松。
    这些器件还提供更多的模拟输入通道,因此您也可以使用相同的ADC测量冷接点温度。

    如果您正在寻找一款非常适合热电偶测量的设备,我推荐使用ADS124S06。

    您可以在TI设计(参考设计)库中搜索热电偶: www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp
    您将在此处找到一些示例设计。 我们还没有在Web上发布ADS124S06的参考设计,但它将与ADS1220几乎相同。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议

    我想知道,关注。

    什么是最小信号(mV / UV),此ADS1252可以测量?对于低mV和UV测量,建议使用什么外部参考?

    2.对于 仅Ve信号, I  GND -Vin (引脚号:2)点是否可以,不使用任何单端 到差分转换?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sreerama,

    ADS1252提供+/-VREF的全量程。
    这意味着LSB大小为LSB = 2xVREF/2^24。 这在理论上是ADC可以解决的最小信号。
    但是,ADC的噪声通常大于LSB大小。 数据表第4页上的图表将为您提供噪声性能的概念。 您可以从那里看到您可以解决的最小信号(约10-30uVrms)。

    使用灵敏度约为41uV/°C的K型热电偶,您只能解析0.5°C
    这说明您最好将低噪声增益级放在ADS1252前面,或者使用ADS124S06。

    REF5020或REF6025可能是适合您的情况的电压基准。

    是的,您可以将-VIN连接到GND。
    请记住,在这种情况下,您的+VIN信号不允许低于GND 300mV。 +VIN可正向摆动至+VREF。
    最后,ADS1252将+VIN和-VIN之间的差分电压转换为数字代码。 对于ADC来说,它并不重要,在哪个电压电平-VIN是什么。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,

    请进一步说明ADS1252,如下所示。

    1. 我是否需要在ADC  +VIN 引脚之前添加任何外部RC滤波器电路? 另外,我是否可以在没有外部电容器的情况下直接将小信号连接 到ADC +VIN?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sreerama,

    我们通常建议在ADC输入端放置一个RC滤波器。 但是,ADC不需要使用RC滤波器。

    此致,