主题中讨论的其他部件:LMK0.4828万,
您好,Deer Ti
我使用LMK0.4828万为自己的主板上的DAC39J84提供器件时钟和SYSREF。 有一些关于设备时钟和SYSREF之间的设置时间的问题。
1.我的JESD204B配置为LMF = 841 HD = 1 k = 32。 我的设备时钟= 600MHz,SYSREF = 9.375MHz。 设备时钟的频率比SYSREF高得多。 毫无疑问,SYSREF将按设备时钟采样。 换言之,即使设备时钟的第一个上升沿没有采样SYSREF的高水平。 设备时钟的上升沿必须在第一个后采样SYSREF的高电平。 是否需要设置设备时钟和SYSREF之间的设置时间。(如DAC39J84设置时间=50ps的数据表)
DAC39J84是否仅识别器件时钟的第一个上升沿以采样SYSREF? 如果器件时钟的第一个上升沿不符合设置时间要求,那么DAC39J84是否也可以识别可采样sysref的下一个上升沿。
此致
志鹏