This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4449:延迟时间规范

Guru**** 2583135 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583549/ads4449-delay-time-specification

部件号:ADS4449

您好,

我们希望在复杂时钟网络中将ADC ADS4449与Xilinx FPGA配合使用。 捕获数据不是问题。 问题在于多个ADC ADS4449和FPGA的复杂系统定时。 在数据表第10页的6.7 章“计时要求”–“输出计时”显示了“延迟时间”的规格。 给出了-40°C至+85°C的整个温度范围的最大和最小延迟时间 但这些值对于我们的系统计时来说太重要了。

这些问题是:

1.在0°C至70°C的降低温度范围内,延迟时间规格的最大值和最小值如何?

2.包括延迟时间规格,寄存器设置中变量延迟输出时钟的最小值和最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim