This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149:数据表中的PSRR

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583644/ads4149-psrr-in-datasheet

部件号:ADS4149

在ADS4149数据表的第51页上,图104显示了同时应用于输入的音频和位于电源顶部的音频。  

我想知道电源上的音频幅度是多少,以便产生图104中的数据。

通过~-30ish dB PSRR将-81 dBFS音调重新引用到电源输入I获得7.5 mVpp的值。  但是,鉴于PSRR使用50 mVpp来描述其特征,我想知道我是否以某种方式错误或误解了图103或104。

如能提供任何说明,我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elliot,

    电源提示音信号为50mVpp,即-32dBFS。

    这种色调会使基本部件和直接部件周围的部件发生跳动。

    直接组件较小(在81dBFS时),而跳动组件较大(在~65dBFS时)。

     

    PSRR是指应用电源提示音时,SINAD中的降级,即整体噪声基线(包括噪声,谐波和任何杂散音)。

     

    两个有效音调的功率总和为~62dBFS。 电源提示音为-32dBFS。

    这意味着PSRR为~ 30dB。

    此致,

    Jim