请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TSW1400EVM 尊敬的各位:
一位客户问:
“我正在将ADS58C48EVM与TSW1400EVM配合使用,我想用自己的代码对FPGA进行编程,以便大致执行以下操作:使用所需设置初始化ADC;在触发器上捕获数据;执行一些信号处理;将一些数据输出到信号发生器。
那么,是否有与它们之间的软件和硬件接口相关的信息或代码? 如果是,编译此代码是否需要任何Quartus IP块? "
有可能吗? 有人能告诉我 吗?
提前感谢您的参与。