This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:与ADS58C48EVM连接

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/582896/tsw1400evm-interface-with-ads58c48evm

部件号:TSW1400EVM

尊敬的各位:

一位客户问:

“我正在将ADS58C48EVM与TSW1400EVM配合使用,我想用自己的代码对FPGA进行编程,以便大致执行以下操作:使用所需设置初始化ADC;在触发器上捕获数据;执行一些信号处理;将一些数据输出到信号发生器。

那么,是否有与它们之间的软件和硬件接口相关的信息或代码? 如果是,编译此代码是否需要任何Quartus IP块? "

 有可能吗? 有人能告诉我 吗?

提前感谢您的参与。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaushuh,

    我们的TSW1400EVM使用的固件可从以下链接下载。

    此致,

    Jim

    txn.box.com/.../fe7l9504y8rw2hgkhjbcht37jhxn4m03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaushuh,

    TSW1400固件Quartus项目源可从TSW1400 EVM文件夹下载。  我们已按原样提供此功能,但没有提供任何FPGA支持的资源。  希望您有足够的FPGA经验来使用它。

    有关自定义FPGA接口的示例,您还可以参考此TI设计,它使用TSW1400作为FPGA平台来加载自定义固件。

    对于ADC寄存器控制,您需要使用ADC EVM GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ken:

    感谢您的回答。

    我发现高速数据转换器GUI可以将用户.RBF文件上载到FPGA。 您能否告诉我,是否有办法直接从Quartus对FPGA进行编程,以便获得调试功能?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim,

    感谢您的回答。

    我发现高速数据转换器GUI可以将用户.RBF文件上载到FPGA。 您能否告诉我,是否有办法直接从Quartus对FPGA进行编程,以便获得调试功能?

    谢谢你