This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7042:ADS7042是否需要为多个SPI节点上的SDO引脚上拉线?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583785/ads7042-does-the-ads7042-require-a-pull-up-on-the-sdo-pin-for-multiple-spi-nodes

部件号:ADS7042

尊敬的先生/女士:

 

我可以检查多个SPI节点吗,ADS7042是否需要在SDO引脚上上拉?

通常,SPI数据输出可以为许多器件进行多路复用,SDO (器件的数据输出)应该是开路漏极类型。

请确认SDO是否为ADS7042的漏极开路。 数据表对此没有说明。

 

此致,
公里

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KPK

    ADS7042 SDO引脚不是漏极开路。 仅当CS为高时,它才会进入三态

    谢谢,顺祝商祺

    AbhijeetADS7042