This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DAC7811:DAC7811的PSpice模型

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DAC7811, DAC8820, DAC7822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583187/tina-spice-dac7811-pspice-model-for-dac7811

部件号:DAC7811
主题中讨论的其他部件:TINA-TIDAC8820DAC7822

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

DAC支持团队,您好!

我想知道DAC7811的PSpice模型是否可用。

我只在TI网站上找到了用于乘法DAC的DAC8820 PSpice模型,但它的分辨率和接口与DAC7811不同。

如果您为我提供有关DAC7811精确仿真的任何建议,将会很有帮助。

此致,

开泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaizawa,

    感谢您的查询。 我认为DAC7822的Spice模型应该是与此器件最匹配的型号。 让我与设计团队再次确认并返回。

    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致,
    Uttam
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam:
    感谢您的及时回复。 我可以看到DAC7822 IBIS模型。 如果PSpice模型可用,请告诉我。

    此致,
    开泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaizawa,

    遗憾的是,我们没有DAC7811的Spice模型。 最接近的匹配项是我在上一篇文章中建议的匹配项,即DAC7822。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam:

    您是否有DAC7822的Spice模型?
    TI网站上只有IBIS模型。

    此致,
    开泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaizawa,

    我们只有您在TI网站上找到的IBIS模型,而不是PSpice模型。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam:

    我理解。
    谢谢你。

    开泽