This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ads8699:二级LPF结算时间

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8691, ADS8695, ADS8699

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/582804/ads8699-the-2nd-order-lpf-settling-time

部件号:ADS8699
主题中讨论的其他部件:ADS8691, ADS8695,
作为数据表 第1页
•具有集成模拟前端的18位ADC
•高速:
–ADS8691:1MSPS
–ADS8695:500 kSPS
–ADS8699:100kSPS
模拟前端 具有“二阶LPF”
第5页  
输入带宽
F–3 dB小信号输入带宽–3 dB所有输入范围15kHz
F–0.1 dB小信号输入带宽–0.1 dB所有输入范围2.5kHz
我想这是关于二级LPF。
由于18位ADC可轻松实现0.01 % 分辨率,并且具有100KMPS,
10US可以做到。 但是,二级LPF的结算时间0.01 % 如何?  
我在数据表中找不到它。
我无法确定“二级LPF -3dB 15KHz -0.1dB 2.5KHz”
“确定”还是“否”?
我想对0.01 % ADC执行10us或100us设置时间。
选择此IC是好还是坏?
0.01 % 的稳定时间如何, 这家ADC的二级LPF可以 做到吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘千您好!

    由于在E2E论坛上发布了此查询,实际上我们对您的问题理解不是很清楚,但 以下是有关ADS8699的重要信息:

    1. 模拟前端有一个二级低通滤波器,后面是一个用于内部18位ADC的驱动器,如下所示。
    2. 驾驶和稳定要求完全由驾驶员处理,而不是由PGA和滤波器处理。 只有在修改输入范围设置时,二阶低通滤波器才会需要很长时间才能稳定下来。
    3. 由于BW仅为15KHz,因此输入频率范围会自动受到限制。

    由于他的内部集成ADC驱动器,您的外部电路对于内部  18位ADC的采样电容器上的信号稳定并不重要。  

    谢谢,此致

    戴尔·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dale,

    感谢您的回答。

    我仍然不明白LPF 15K Hz BW 是否会限制ADC BW还是否?

    例如,我将一个理想的输入信号设置为从0V到10.24V (单极全刻度)。

    如果没有LPF,我认为ads8699可以在执行该步骤10 us后获得代码3FFFFFFH。

    但是,使用此低通滤波器,是否需要花费更多时间或不需要(以获得全刻度代码3FFFFFFH)?

    如果需要多长时间? 获取0.01 % 代码(10.23.8976万V)需要多长时间?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘千您好!

    LPF滤波器与SAR ADC内的开关电容器电路不同。 为了保证在不降低带 开关电容器输入结构的SAR ADC的性能,ADC驱动器必须 在 采集阶段为ADC的内部采样电容器充电以输入信号电压,并且必须确保采样电容器的设置误差小于1LSB。  必须在ADC的转换阶段开始且内部开关打开之前完成此充电过程。 信号采集非常关键,但ADS8699在二级低通滤波器后面具有集成ADC驱动器,该滤波器将在5us采集时间内执行此功能,并满足此18位ADC的稳定要求。  15KHz BW LPF限制输入信号频率。

    谢谢(敬上)

    戴尔