This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据表中的这些电路图是如何制作的?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583523/how-these-circuit-diagrams-in-the-datasheet-was-made

大家好

很抱歉,我的帖子可能与群组无关!

我看过很多IC数据表,所以很欣赏他们制作的精美参考电路图。 我的意思不是电路的功能,而是美丽的原理图本身,比如下面。

enter image description here

此图片是从TI的数据表复制的。 我喜欢它的风格。 我知道有这么多软件可以绘制原理图,但我从未见过任何软件能够完成此操作,尤其是评论样式。

如果有人知道如何绘制此图,或者什么软件可以生成此图解以供文档使用。

我知道有一些Latex库能够生成原理图,但这种原理图工程图非常清晰,美观。

他们总是可以添加更多'评论'并使电路更清晰,所以我想知道是否有这样的工具,不仅可以绘制示意图,还可以添加更有力的'评论和注解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Goodarz,

    多年来,TI使用了许多原理图捕获系统。
    回到80年代,几乎都是手工完成的。
    原理图捕获图形与文本相结合,并在放入文档时进行编辑。

    从外表看,它已经有几十年的历史了。
    所有TI文档的右上角都应有一个日期。
    有时有2个日期,即发起日期和上次修订日期。

    您的图片来自 :www.ti.com/.../snoa665c.pdf
    A-263正弦波生成技术
    SNA665C–1999年10月–2013年4月修订

    TI不保留用于创建图纸的程序的详细记录。
    我同意,这一原理图非常令人高兴,但我们无法确定其来源。

    18年前于1999年创建,自那时以来,事情取得了很大进展。
    有时,我们会因未来的“进步”而失去过去的“艺术”。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Ed的回复,

    是的,这似乎是一个旧的原理图,但它只是一个示例图片。 您是否知道目前使用的是什么软件?

    因为数据表中的原理图(即使是新的原理图)与 我所知道的任何原理图软件都不一样。 (如Altium或Mentor)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    过去几年,TI的Goodarz一直在使用Altium。 Mentor和PCAD是在多年前使用的。 但正如我所说,原理图被发送到我们的技术出版物团队,然后在那里进行集中,以获得“TI外观”。 这是通过示波器,图片,原理图等来完成的。因此,您真的不能分辨用于创建原理图的内容,因为它们在放入TI文档时看起来基本相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Ed

    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    只是为了补充一些附加的评论,一些文档中的精美图表通常是用实际的图形程序(如AutoCAD,Visio或Corel Designer)创建的。 在实际的原理图捕获程序(如Altium,Mentor,PADS等)中,通常存在一些限制,这些限制不会让您做漂亮的事情。 重新绘制原理图需要更多时间,但您可以获得更多的灵活性。