This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304L05:单芯片将比特流转换为AMC1304L05之外的比特流

Guru**** 2943770 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, AMC1304L05, SN65LVDS179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583505/amc1304l05-single-chip-to-convert-the-bitstreams-out-of-amc1304l05

部件号:AMC1304L05
本线程中讨论的其它部件:AMC1210, SN65LVDS179

我在´m一个简单的单芯片,如AMC1210来转换AMC1304L05中的位数。问题是,在我看来,AMC1210只能与基于CMOS的AMC1305通信。 但我想使用LVDS一个。 这是一个问题还是有办法将AMC1304L05连接到AMC1210?
或者LVDS连接是否是您的产品组合中使用的另一个芯片?

此致,

Basti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Basti,您好!

    遗憾的是,没有独立芯片可以从AMC1304L05中获取比特流。  您还需要一个差分驱动器为AMC1304L05提供调制器时钟。  其中一种可能是使用像SN65LVDS179这样的芯片,该芯片具有8针封装的LVDS驱动器和接收器。  您可以将该芯片与AMC1210或TMS320F2837x器件系列之一配合使用。