This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:DAC38J84 D6,D7pin编号br和名称类型?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583438/dac38j84-dac38j84-d6-d7pin-numebr-and-name-typo

部件号:DAC38J84

您好,

 

 

 

我有关于DAC38J84 D6,D7终端名称的问题。

 

 www.ti.com/.../dac37j84.pdf

 

 

在数据表的P.7中,它显示VDDS1.8V。

在P.4中,它还说VQPS18。

 

错了吗?

哪一项是正确的?

 

VQPS18似乎是正确的。

 

请告诉我哪一个是正确的。

 

此致,

 

 

 

KYT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KYT,

    这是打字错误。 在两页上都应称为"VQPS18"。

    此致,

    Jim