This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:特定功耗

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, DAC39J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/581831/dac38j84-specific-power-consumption

部件号:DAC38J84
主题中讨论的其他部件: DAC39J84LMK0.4828万

你好  

请告知DAC38J84在以下情况下的功耗:

fDAC=2GSPS,1x插值(或者,我将使用消耗较少功率的值),NCO ON,QMC OFF,逆向Sinc ON, GDC OFF,PAP OFF, PLL关闭,SerDes关闭(未使用)  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    是否有任何更新?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Izik

    这就是我们在没有JESD204B输入数据的情况下进行功率测量的全部信息。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../POWER-SUPPLY-MEASEREMENTS.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim

    如果查看DAC39J84数据表,在6.5 部分中,我会看到在以下情况下:

    模式2:

    fDAC=2.5GSPS,2x内插,NCO接通,QMC接通,invsinc接通, GDC关闭,PAP关闭,PLL打开,LMF=841, 串流速率= 12.5Gbps,20mA FS输出,IF=150MHz典型功耗为1.86W。 根据您发送的幻灯片,当DAC在类似条件下工作,但没有SerDes且使用双插值时,功耗为~2W,这意味着功耗更高。

    当SerDes关闭时,我是否 可以假定我保存了SerDes电源电流?

    请您解释一下吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Izik

    进行测量的工程师向我发送了以下消息以及更新的电源 文档:

    您的测量结果会产生误导(包括LMK0.4828万的3.3V电压轨)。 我们在不包括LMK0.4828万 3.3V导轨的情况下重新进行了测量(见附件)。 这些测量显示功率消耗为670mW,而不是2W。

     

    3.3V滑轨为DAC和LMK0.4828万供电。 要读取正确的电流消耗,客户需要单独测量这些电流。

     

    此外,关闭SerDes通道将节省电源电流(尽管这并不重要)。

     

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../6201.POWER-SUPPLY-MEASEREMENTS.pptx