This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:ADC12J4000EVM中的寄生电平

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/582988/adc12j4000evm-spurious-levels-in-adc12j4000evm

部件号:ADC12J4000EVM

您好,

当连接到信号发生器时,我看到ADC数据中存在高杂散水平。 SERDES不会显示任何错误,因为一直被锁定。 寄生水平约为25-30 DBC。 有人能帮我提高水平吗?

谢谢!

D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    随着频发生器达到该水平,我预计您将看到来自信号发生器的高水平谐波。

    确保您拥有高质量的信号发生器,并使用带通或低通滤波器从应用到ADC输入的信号中去除谐波。

    如果可能,保存您获得的结果的屏幕截图并将其附加到下一篇文章中。  单击响应框右下角的"使用丰富格式"链接,您将看到更多选项,包括附加图像或文件的选项。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    我同意 更高水平的谐波和噪声基底 可能来自其他 来源。 我会在解决问题的时候多更新一些信息。 但是 ,我看到了许多校准选项,如配置GUI中的选项。 是否必须打开这些功能,或根据需要执行这些功能? 是否还有其他一些可以解决的问题来尽量减少这些问题?

    谢谢!
    D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    ADC12J4000EVM GUI在启用计时校准的情况下将ADC配置为前台校准模式。 单击“编程ADC和时钟”按钮时,将在初始配置写入结束时执行校准。

    下面是一个FFT示例,其497 MHz输入信号显示了使用清洁源时的预期性能:

    要重新优化性能,请导航至Control (控制)选项卡,然后单击Execute ForeGround CAL (执行前景校准)按钮。 这将切换CAL_SFT位以触发前台和定时校准过程。

    此致,

    Jim B