This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1013:确定满刻度范围(FSR)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1013, LM4040, ADS1014, ADS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583032/ads1013-determining-full-scale-range-fsr

部件号:ADS1013
主题中讨论的其他部件: LM4040ADS1014ADS1114

我计划在新设计中使用ADS1013。  我将使AIN1接地,并将我的单端信号连接到AIN0。  我的输入信号范围是0.3V至3.5V,非常慢。  我不清楚FSR是什么。  它是否取决于Vdd?  我计划使用4.096 (从LM4040开始)作为Vdd,但我可以更改它以获得最佳分辨率。

由于AIN0相对于AIN1始终为正,我会失去ADC范围的一半吗?  

谢谢!

Richard Leath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    欢迎来到我们的论坛,感谢您对ADS1013的关注。

    ADS1013仅提供+/-2.048V的输入电压范围,因为它不具备PGA功能。 意味着您只能测量高达2.048V的电压。 我相信数据表可能没有很好地解释这一点。 我很抱歉。

    您必须使用ADS1014,然后应选择+/-4.096V的输入电压范围。 这样,当使用VDD >= 3.5V的电源时,您可以测量高达3.5V的信号。
    如果您的电源为3.5V,4.096V或5V,则性能无关紧要。
    只要您的电源电压大于FSR,FSR就独立于电源。 但是,例如,如果您使用3.3V电源并选择+/-4.096V的输入电压范围,则只能测量高达3.3V的信号。 意味着您不能使用整个代码范围。

    您也可以正确地指出,当您仅使用正FSR (AIN1=GND)时,您将只使用ADS101x代码范围的一半。

    优点是ADS1013和ADS1014引脚兼容。
    如果您需要更高的分辨率,可以升级到引脚兼容的ADS1114。

    此致,