This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69EVM:如何应用外部时钟

Guru**** 2881050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583192/ads42jb69evm-how-to-apply-external-clock

部件号:ADS42JB69EVM

大家好,

请确认以下修改(插入R61和R62,删除C164和C165)已足够。
还有什么需要考虑的吗? GUI中的外部时钟是否有特殊设置?

谢谢,此致,

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汉斯,

    我会将0.1uF电容器用于R61和R62,因为时钟信号是自偏的。  如果您使用的是子类1模式,则LMK的SYSREF必须与外部时钟源同步。 这是通过获取大多数信号发生器上通常提供的10MHz参考源并将其连接到EVM的J21来实现的。 您必须安装C74并删除R19才能使用此模式。  另一个选项是将外部时钟与EVM 10MHz参考时钟同步,SMA J16上提供了该参考时钟。 在此设置中,必须卸下C74 并安装R19。

    您可以像使用板载时钟一样,将GUI与正常设置一起使用,但可能需要关闭馈入ADC输入时钟的LMK输出,以最大程度地减少时钟切换噪音。

    此致,

    Jim