This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7841-Q1:有关规格的其它信息

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7841-Q1, LP8731-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/577913/ads7841-q1-additional-information-for-specifications

部件号:ADS7841-Q1
主题: LP8731-Q1中讨论的其他部件

你(们)好

我对ADS7841ESQDBQRQ1有疑问。

1.我使用以下材料计算了ADS7841-Q1的TUE。
-应用报告SLAA587 (ADS性能参数-正确转换单元)。
根据该报告,TUE表示为sqrt (sq (偏移误差)+ sq (增益误差)+ sq (DNL)+ sq (INL));全部在LSB中。

我应该将此数据视为什么?

此结果是否从TUE方程"有保证"获得?
还是"不保证但绝不超过此值"?


2.我看不到IQ的最小值。
您能提供吗?

3.如何端接未使用的模拟输入引脚?
(是否直接连接到GND?)

4.此设备是否具有AEC-Q100认证?

BestRegars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    -未校准总误差(TUE) 是一种静态或直流误差估计值,表示ADC的实际传输函数和理想传输函数之间的偏差。 该规格假定未执行系统级校准。 从概念上讲,TUE是以下静态参数的组合效应: 偏移,增益,线性,并且可能包含系统中可能存在的任何其他偏移,精度或增益错误(例如驱动器放大器偏移,增益和外部ADC参考错误)。   此规范量化系统或ADC的直流或静态精度。  

    如您所述,TUE是使用非关联参数的平方根总和(RSS)估算的误差。   如果您根据数据表中给出的最大偏移,最大INL和最大增益误差来计算ADC TUE,您很可能不会找到超出 此TUE估计值的设备。
    但是,必须指出的是,TUE是一种误差估计,TI仅对数据表电气表中指定的最小/最大参数提供保证。

    -我们不提供保证的电流消耗最低规格。  查看VCC=5V  , Fsample=200kHz,25C时的典型分布,静态电流最小值预计约为~500uA。

    -最佳做法是使用下拉电阻器将未使用的输入连接至GND。

    —ADS7841-Q1是一款汽车级器件,已通过AEC-Q100认证。

    谢谢,此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    感谢您的回复。

    关于治疗用药豁免计算,您是否有一些参考文档解释可以使用RSS估算治疗用药豁免?

    还是常用的方法?



    -最佳做法是使用下拉电阻器将未使用的输入连接至GND。
    4.7K - 10K电阻器是否实用?

    —ADS7841-Q1是一款汽车级器件,已通过AEC-Q100认证。
    我们是否认为所有Q1设备都已通过AEC-Q100认证?

    是否可以在某种材料上进行确认?

    (因为我可以在数据表上看到 某些Q1器件(如LP8731-Q1)中AECQ100的描述 ,但其他设备则不是。)



    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,


    -平方根总和(RSS)是 参数平方和的平方根。  大多数关于总未校准误差的论文将TUE定义为偏移,增益和INL的RSS。  整体非线性或INL已定义包含差分非线性(DNL)错误。

     执行计算时,务必以相同的单位(LSB或微伏)给出所有错误:

    Tue = sqrt (sq (偏移错误)+ sq (增益错误) + sq (INL))

    下面的博客详细讨论了TUE。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2014/10/14/adc-accuracy-part-2-total-unadjusted-error-explained

    -您可以在未使用的ADC输入引脚上使用4K或10kOhm下拉电阻器。

    - 带有-Q1的SAR ADC将具有AEC-Q100资格。

    谢谢,此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis

    感谢您的回复。

    抱歉。 您能否向我们展示一个纸质名称(可以是参考文献之一),其中提到了被定义为偏移,增益和INL的RSS的TUE?
    (Tue = sqrt (sq (偏移误差)+ sq (增益误差)+ sq (INL)))

    我们必须提出理由。
    我理解这是一个异常请求,但其客户的请求...

    我们的客户即将将TUE与竞争对手进行比较。
    竞争对手的设备在数据表中保证了最大TUE,因此我们希望通过TUE (最大值)的计算来说服他们。

    您说INL已经按照定义包含了DNL错误。
    但是,我认为最好使用DNL值来获得更准确的TUE。
    正确吗?

    如果是,您能否告诉我们最大DNL (如果有)?


    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,我从不同的作者那里找到了一些出版物,其中一些将TUE定义为offset,Gain,INL和DNL的RSS;而另一些将TUE定义为offset,Gain和INL的RSS。  

    下面是指向一个不包含DNL的出版物的链接。  其他制造商的出版物也将TUE定义为不含DNL的偏移,增益和INL的RSS。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2014/10/14/adc-accuracy-part-2-total-unadjusted-error-explained


    严格地参考非线性定义,INL (整体非线性)是代码转换或代码步进级别与理想直线的偏差的度量,它被定义为在纠正增益和偏移后理想代码转换级别与实际代码转换级别之间的最大差异。  通过以下公式计算DNL的累积和可以找到INL;因此,ADC的INL错误已包含DNL。  换言之,INL是DNL错误的组成部分:  


    如前所述,TUE是未校准总误差的估计值,对于ADS7841-Q1,我们仅保证数据表中提供的最小/最大规格。  

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis

    感谢您的回复。

    我理解土耳其医学会。

    抱歉,关于IQ,请告诉我以下信息。

    您说VCC=5V,Fsample=200kHz,25C时的IQ (min)预计约为~500uA。

    您能否提供适用于所有温度范围的IQ (min)?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    很抱歉打扰你。

    您有信息吗?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>>您能否提供适用于所有温度范围的IQ (min)?

    我们不能提供适用于所有温度范围的IQ (min)。  设计人员通常会考虑最差的IQ (max)。

    谢谢!

    Vishy