This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5562EVM:无法识别固件加载错误和触发器(外部/软)

Guru**** 2803085 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5562EVM, ADS5560, ADS5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/582937/ads5562evm-firmware-load-error-and-trigger-ext-soft-not-recognized

部件号:ADS5562EVM
线程中讨论的其他部件: TSW1400EVMADS5560ADS5562

您好,

我使用的TSW1400EVM模块与采用HSDC Pro v 4.50 的ADS5562EVM。 根据文档,两个主板上的默认跳线设置都允许使用HSDC软件GUI (外部时钟,即 50MHz @ 1.5Vpp)和一个外部触发器(触发器的电压和持续时间信息已漏电,因此我尝试了1V至2V @ 1us持续时间)。 基本捕获不需要ADC SPI软件正确?

我验证 了TSW1400EVM上的所有默认跳线,并且正在为两块板提供+5V电源,因此我不认为需要更改ADS5562EVM上的任何跳线,对吗?

当我启动HSDC时,显示主板的序列号,我可以连接,这里没有问题。 如预期的那样,它表示未加载固件,请选择设备,然后选择ADS5560_62。 下载会持续一段时间,但当我期待出现“download complete (下载完成)”消息时,我再次看到未检测到固件的消息,请选择设备消息...

目前没有明确的选项,我尝试使用外部触发器和软件触发器捕获数据,但没有成功-有任何提示,发生了什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ADS5562 EVM应在适合使用HSDCPro将数据捕获到TSW1400的默认配置中启动。  您无需使用SPI GUI将EVM编程到任何地方,即可使EVM与TSW1400配合使用。   如果您希望使用ADC的某些功能(例如设置不同的增益设置或测试模式输出以进行调试),则只需要SPI GUI。  

    听起来,在从EVM捕获之前,TSW1400和HSDCPro似乎遇到了问题。  此时HSDCPro的屏幕截图将会很有帮助。  选择ADS5560_62设备类型后,PC将FPGA固件位映像推入TSW1400 FPGA,该FPGA将一直存在,直到TSW1400关机后再开机或推送不同的位文件。  右下角的HSDCPro应显示驻留在FPGA中的固件名称,我认为应该是ADC_firmware。  如果HSDCPro未显示固件名称,则某些内容不起作用。  TSW1400的5V电源额定电流是否至少为3安培?  如果没有,则当固件下载完成,但电源无法获取所需的电流时,FPGA可能无法保留其固件。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    做到了!
    我太保守了,把限值设为1A

    感谢您的快速响应!
    BART