This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:软件无法识别硬件,安装驱动libusb时出现问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/581204/ads1298recgfe-pdk-can-t-get-the-hardware-recognized-by-the-software-and-having-problems-to-install-the-driver-libusb

部件号:ADS1298RECGFE-PDK

您好,我正在尝试使用我的ECG演示套件开始采集信号,但当我将其连接到计算机时,程序告诉我必须重置硬件,由于超时,我必须退出。 我阅读了该部分的常见问题,但我的MMBO是REV E,在该帖子中,他们仅解决有关REV C和D的问题, 另外,当我安装软件时,会显示一个窗口,告诉我是否要安装USB驱动程序,我已经安装了,但最后它会显示一个窗口,说找不到库libusb,所以我不确定这是否是我的原因 无法将我的硬件与软件进行通信。

谢谢!

 索非亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Sofia,

    您使用的是Windows 7还是Windows XP? 这些是TI技术上支持此EVM的唯一操作系统,但即使您没有使用这些操作系统,也有方法可以使其运行。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    我使用的是windows 8,可能就是这样。

    此致,

    索非亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    索非亚

    请查看 此帖子。 其他人也使用了这种方法来使其正常工作。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了windows7,但也遇到了同样的问题,这是怎么发生的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户492.0815万:

    查看此帖子: e2e.ti.com/.../35.1274万

    此致,
    Brian