This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8811:输出电容

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/581892/dac8811-output-capacitance

部件号:DAC8811

DAC8811数据表指定50pF (典型),但取决于代码。  输出电容的代码依赖性是否已确定特征?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,

    感谢您的查询。 我目前正在与团队核实。 将尽快回复您。

    此致,
    Uttam
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ted,

    我与内部团队进行了检查,发现我们没有输出电容的任何表征数据。 很抱歉。

    此致,

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划在VGA中使用DAC8811,而DAC位于运算放大器的反馈路径中(请参见下图)。  鉴于输出电容与代码相关,但没有特征,您能否告诉我是否仍建议将一个电容器从运算放大器输出放置到反相输入,以确保稳定性(在DAC后面跟随TIA时建议如此)?  如果是,您能否建议合适的电容器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,

    对您的问题的回答并不直截了当。 查看DAC的IOUT和VREF引脚,电阻将取决于代码:最低电阻(5k)为最高代码。 这是电容也将达到最高(~50 pF)的情况。 您还需要考虑运算放大器的输入电容和运算放大器反向引脚处的寄生电容。 如果这些值的对应极位落在运算放大器的单位增益带宽内,您需要一个补偿电容。 这将作为零来取消极柱,并且还需要相应地计算该值。 如果电极落在UGB之外,则不需要补偿电容器。 补偿电容器也可能会在增益较高的情况下降低系统速度。 因此,为了在可变增益范围内获得一致的性能,运算放大器选择将是关键。

    你可以用TINA来模拟这个和实际的部分。很难定性地预测实际的行为。 在这种分析中,可以将发援会建模为驻地协调员组合。

    此致,
    Uttam