请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:AFE7070您好,
我想在"双输入时钟(00)"模式下使用AFE7070。 我已将register0值配置为0xB6或0xB4,并且没有RF输出, 当我将"data_clk_sel"更改为'1'时,它开始工作(它们是输出RF),即使我从输入断开CLK_IO信号。 CLK_IO对AFE7070的信号看起来正常。 目前,我使用异常配置,因为register0的值是0xBE,我可以做些什么让这个模式工作?
非常感谢,
人权