This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7945:使用两个ADS7945'和一个REF5030同时采样

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7945, ADS7946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/582244/ads7945-simultaneous-sampling-with-two-ads7945-s-and-a-single-ref5030

部件号:ADS7945
主题中讨论的其他部件: REF5030ADS7946

您好,

我正在使用共享单芯片选择的THo ADS7945同时采样两个差分信号。 我想使用一个REF5030来驱动两个ADS7945的参考输入,但有关ADC的参考输入的信息很少。 单个REF5030是否能够驱动两个ADS7945参考输入?

谢谢!

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian:


    REF5030能够同时驱动两个ADS7945采样。 我建议您将1uF旁路电容器放置在靠近REF5030输出引脚的位置,并将两个单独的1uF旁路电容器放置在靠近REFIN引脚的位置,每个ADS7945器件一个。

    TINA瞬态模拟显示了REF5030响应,其中在连续转换的前10秒驱动单个ADS7945时,参考电压下降约为~612uV或~1.7 LSB,然后恢复。   当驱动(2)个ADS7945同时转换时,参考电流大约为~953uV或2.6 LSB。


    请查找随附的zip文件,其中包含以下TINA模拟文件:

    -REF5030+ADS7946模拟7946模拟文件(2MSPS)

    -REF5030+(2) ADS7946同时采样(2MSPS)

    原始ADS7946 TINA瞬态模型文件,带有参考说明

    谢谢,此致,

    路易斯

    e2e.ti.com/.../6165.ADS7945_5F00_REF5030.zip</s>7945 5030.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    最佳,
    Sebastian