This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADC未测量3.3V以上的电压

Guru**** 2811305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/582324/ads1256-adc-not-measuring-the-voltage-above-3-3v

部件号:ADS1256

我设置了Vref=5V,aincom=GND

使用cmd RDATA读取单次激发。 我得到的正确值最高为 0 3.3 VDC的输入电压。 在3.3 V以上,读数没有变化。

原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sridhar,

    欢迎来到TI E2E论坛!

    使用ADS1256时,您不应使用高于2.6V的参考电压。 使用5V参考可能会导致意外结果。

    其他重要注意事项包括:

    您是否使用内部缓冲区? 如果是,则输入电压不能超过AVDD - 2 V
    -您是否使用高于1 V/V的增益? 增大增益会减小ADC的输入范围。

    此致,
    Chris