This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 两个130 MHz (@-20 dBm至0 dBm)脉冲信号之间的相位差(最小PW 50ns)。

Guru**** 2579535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579098/phase-difference-between-two-130-mhz--20-dbm-to-0-dbm-pulsed-signals-min-pw-50ns

需要测量两个130 MHz (@-20 dBm到0 dBm)脉冲信号(最小PW 50ns)之间的相位差。我可以使用的最佳ADC或芯片是什么??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madiwalesh

    您计划使用什么采样率? 是否有范围? 多少位? 输出的类型(LVDS,JESD,CMOS等...)。 这将有助于ADC建议。

    此致,

    Jim