This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:DAC38RF80同步输出+/-

Guru**** 2903090 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579817/dac38rf80-dac38rf80-sync-out--

部件号:DAC38RF80

高速数据转换器团队

我们使用DAC38RF8x-EVM来实现由GUI SW控制的同步输出+/-差动。

如果设置不运行同步信号的层同步。 但是,如果设置GPO0/1 CMOS输出,则操作同步信号。

那么, 建议使用错误DAC38RF80或GUI软件

是否可以验证问题?

非常感谢

杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald,

    您是否仍需要此方面的帮助?

    此致,

    Jim