This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400EVM通过FMC-ADC适配器与Xilinx KC705连接

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5400EVM, FMC-ADC-ADAPTER, ADS5400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/582123/ads5400evm-interfacing-with-xilinx-kc705-through-a-fmc-adc-adapter

线程中讨论的其他部件:ADS5400EVMFMC-ADC-ADC-适配器, ADS5400

您好,

FMC-ADC-adapter J2上的引脚名称与ADS5400EVM J4上的引脚名称完全相反,即IO_2N=>DA_11P,IO_2P=>DA_11n,而 FMC在KC705和FMC-ADC-adapter之间的连接是正确的。 因此 ,KC705的引脚名称也与   ads5400的引脚名称相反。

这是个问题吗?非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不,没问题。  您只需了解它并在FPGA代码中对其进行说明。  我在其他地方提到过许多E2E公告,当我们让我们的布局人员创建电路板布局时,我们通常会以最清洁的方式将LVDS直接布置到连接器,并避免电路板通孔。  如果这意味着LVDS的极性与其他EVM相比在连接器上反转,那么我们只会在FPGA代码中说明反转。   它可能是倒转的时钟,或所有数据行,或两者都反转或无反转。  我们不会做的一件事是将一些数据线倒置,而不是将另一些数据线倒置--我们不允许这样做。  如果时钟被反转,而您在FPGA中不考虑时钟,那么结果显然是错误的,因为样品会被交换,或者偶数位和奇数位被交换。   如果数据被反转,而您没有在FPGA中考虑到它,那么当查看单音正弦波时,结果可能不会立即显现- 反向正弦波看起来仍然像正弦波。 但已知的测试模式会显示错误 快速。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。这对我很有帮助。