This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1500:ADC08D1500

Guru**** 2976000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1500, ADC08D1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/582385/adc08d1500-adc08d1500

部件号:ADC08D1500
主题中讨论的其他部件: ADC08D1520

您好,

我目前正在使用ADC08D1500,这是NRND。
我看到了您的备用组件ADC08D1520,但它有一个DC元素,但在原始设备中不存在- ADC08D1500数据表中的图32, ADC08D1520数据表中的图34。

 请提供建议。

另外,您是否有ADC08D1500的EOL或“上次购买”日期?

此致,
Anat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anat

     ADC08D1520数据表的FFT图中看到的DC电平是所使用的图生成工具的伪影,并不代表实际的器件性能。

    ADC08D1520和ADC08D1500之间的DC组件非常相似。

    我强烈推荐ADC08D1520而不是ADC08D1500。

    此致,

    Jim B