This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:LVDS输出格式

Guru**** 2766405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/582105/ads52j90-lvds-output-format

部件号:ADS52J90

大家好,

在16个序列化因子的情况下,14位分辨率和LSB优先,  
是LVDS [B0 B1 B2 .......的输出数据格式 B13"0" "0"]?

此致,
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Toshi-San,

    当SER_DATA_RATE > ADC_RES时,每个ADC字在LSB侧额外填充(SER_DATA_RATE–ADC_RES)个零,以创建ADC字。
    因此输出LVDS数据格式将为["0""0" d0 d1 d2...... D13]。