This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:使用超过5Gbps JESD204B的案例

Guru**** 2972370 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/582035/ads52j90-using-case-of-over-5gbps-jesd204b

部件号:ADS52J90

您好,

我的客户正在使用ADS52J90。
他们希望以超过5Gbps (约6.1Gbps)的速度使用。

数据表顶部显示"5-Gbps JESD接口..."。
但Figure 40~43显示可以在5Gpbs以上使用。

数据表顶部显示的"5-Gbps JESD接口..."是什么意思?

客户是否可以在超过5Gbps的速度下使用JESD?  

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu,

    请从数据表中找到以下信息,了解主要关注点,以支持大于5-Gbps的数据。

    在速度超过5 Gbps的情况下,发射器针脚处的总抖动可能会超过发射器眼罩规格。 但是,该接口可在速度高于5 Gbps (短迹线长度)的情况下工作(并满足接收器输入处的眼罩规格)。 图40显示了5-Gbps,6-Gbps和6.4 - Gbps速度的总抖动(作为轨迹长度的函数)(在发射器引脚和终端电阻器之间)。 图41至图43分别说明了5 Gbps,6 Gbps和6.4 Gbps的不同预强调设置的总抖动作为轨迹长度的函数。