This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292ECG-FE:命令文档

Guru**** 2801425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292ECG-FE, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/582327/ads1292ecg-fe-command-documentation

部件号:ADS1292ECG-FE
主题中讨论的其他部件: ADS1292

您好! 我正在 为ADS1292ECG-FE编程C# Windows控制表单。 是否有任何地方或任何人都有关于此电路板通信命令的文档? 何时使用什么命令开始记录并获取样本数据?

此致
Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决。 ^^

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lars! 我很高兴看到您找到了所需的ADS1292命令!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 是的,我通过源代码来解决这个问题。 ^^

    但我仍然有的唯一问题是计算正确的值。 当我有以下值时
    状态位:FFFFFFC0万
    通道值:0.6752万
    我应该得到:6.30617142亿E-6

    目前我正在使用此代码:

    Result = Convert.ToInt32((dbuffer[i]<<16 | buffer[i+1]<<8 | buffer[i+2])<<8);

    但给了我一些不同的东西。