This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:ADS130E08示例代码

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/582267/re-ads130e08-sample-code

在“线程:ADS131E06”中讨论的其他部件

您好,Greg,

我们在使用ads131e06时遇到了问题。 我们无法读取SPI数据的原因。 我想我们可以写入(我们可以通过SPI命令启动ADC)。 如果有任何示例代码,我们可以了解我们的错误。 可以给我发吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaliptra:

    我将您的线程分成单独的帖子,以便其他线程保持关闭状态。 我们有EVM的代码,但它非常复杂,并且包含许多与ADS131E06通信完全无关的代码。 此外,它是针对C5x DSP的,因此我认为它不是很有用。 相反,您能否在使用逻辑分析仪或示波器读取数据期间捕获SPI信号并将图像发布在此处? 尝试捕获DRDY,CS,SCLK和DOUT。

    此致,
    Brian Pisani