This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/ADS1293EVM:如何从ads1293evm中的SDO PIN读取ECG数据,ads1293evm可以与aurdino连接

Guru**** 2766265 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/582217/webench-tools-ads1293evm-how-to-read-the-ecg-data-from-sdo-pin-in-ads1293evm-and-interface-to-aurdino-is-possible-for-ads1293evm

部件号:ADS1293EVM
在“线程: ADS1293”中讨论的其他部件

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

先生 ,我需要从EVM板中提取数据,以及如何从ads1293evm中的SDO PIN读取数据,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rakesha,

    有关ADS1293的功能和性能(包括SPI接口的规范)的信息,可在 ADS1293数据表中找到。 请参阅该文档了解有关接口的信息,如果您对其操作有任何具体问题,我很乐意回答。

    此致,

    Brian