This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:HSDC pro时间域原始数据采集问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J45EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/581997/tsw14j56evm-hsdc-pro-time-domain-raw-data-acquisition-problem

部件号:TSW14J56EVM
主题中讨论的其他部件:ADC34J45EVM

您好,  

  我目前正在使用ADC34J45EVM和 TSW14J56。  

  我遇到了从HSDC Pro获取时间域原始数据的问题。 我发现“HSDCPro automation DLL”文件夹中有一些自动化DLL程序。 但原始数据只能存储在CSV或Bin文件中。 我希望直接在LabVIEW中获取原始数据,然后需要实时对原始数据进行一些数据处理。  现在,我必须将数据保存为CSV文件,然后每次都从LabVIEW读取此文件。 这非常耗时。  

  因此,您是否有任何替代解决方案来解决此问题。

 

  谢谢,此致  

  Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    创建了LabVIEW,Matlab和C的自动化控制,以实现工作台表征扫描的一些自动化。  它从不用于原型设计或实时应用。  它执行此操作的速度与HSDC Pro GUI一样快,因为命令用于控制GUI。

    让我看看除了构建自定义固件和在FPGA中进行处理之外,是否还有其他选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    如果您使用bin文件,可能会更快一些,但速度不会太快。 在进行另一次捕获之前,您需要记住关闭bin文件。

    我们不支持任何其他更快的自动化方法-最快和实时的方法将是制作自定义固件并修改FPGA中的数据。 TSW14J56固件项目源可从TI.com站点获得。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Ken  

        因此,现在自动化只能从DDR读取原始数据并存储在bin或CSV文件中,除非我需要修改固件的源代码,对吗?  

        Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    自动化功能实际上控制HSDC Pro,就像您单击GUI上的按钮一样。 没有从自动化dll直接控制硬件。 因此,自动化只能执行HSDC Pro可以执行的操作,在这种情况下,它可以将数据保存为bin或CSV。 通常,它会从捕获卡传输数据,然后在PC上执行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。
    我是否可以获得HSDC专业版的LabVIEW源代码?

    谢谢!

    Yue