This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:VA引脚处的最大电流要求是多少

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580991/adc128s102-what-is-the-maximum-current-requirement-at-va-pin

部件号:ADC128S102

尊敬的团队:

 ADC128S102 VA引脚的最大电流要求是多少

此致,

Prasanna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasanna,
    在正常模式下,DS (第7页)将最大总IA+ID指定为3.1mA。 最好将其作为VA引脚的最大电流需求。
    谢谢!
    Vishy