This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42B49EVM:DSP应用建议

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42B49EVM, ADS42B49, ADS42LB49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/581128/ads42b49evm-recommendation-for-dsp-application

部件号:ADS42B49EVM
主题中讨论的其他部件: ADS42B49ADS42LB49

大家好,

我目前正在选择100s MSPS范围内的ADC,我偶然发现了ADS42B49EVM。 看到整体参数相当简洁,但我想在订购之前先听取您对这一问题的意见。  

对于这个应用,我要分析一个频率范围在10kHz和10MHz之间,数据必须在5毫秒的时间内获得。

由于此ADC具有250MSPS速率,显然超出了最大输入频率的两倍,因此没有问题。

尽管如此,我对低频范围有一些顾虑,因为我研究过的其他数据表都说它们从直流到特定频率都能正常工作; 我不想通过实施低通滤波器或我看不到的东西而在所需范围(10k-10MHz)上丢失任何采样频率。  

对此有何建议?

我阅读了这些非常有用的文档,但由于我处于SAR和管道架构的中间,我一直专注于管道作为应用程序的过度使用。  

谢谢大家,希望听到您对这件事的想法。

艾伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan,

    您是否对ADS42B49在低频输入下的性能感兴趣? 您能否详细说明最后一句话? 我不确定您是否倾向于SAR设备或管道部件。 如果您倾向于SAR部件,您可能需要在精密数据转换器论坛上发布问题,以获取更多选项。  

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,
    SAR和管道都有特定的工作频率范围。 例如,管道通常用于10MSPS范围内,理论上,您可以采样到5MHz;但是,SAR范围从kSPS到几个MSPS不接近数十MSPS。
    我的问题是(也许这是非常基本的,但我更喜欢从最好的方面学习什么)如果我要在10kHz到10MHz范围内采样频率,我是否会遇到管道架构的任何问题? 如果我不会遇到任何问题,ADS42B49EVM是否是适用于该频率范围应用的理想ADC?
    谢谢!
    艾伦。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan,

    ADS42LB49可以可靠地采样10kHz至10MHz范围内的信号。

    此致,

    Jim